请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4810-Q1 工具与软件:
嗨、团队–对 TPS4810-Q1器件进行 PWM 的最快速度是什么?
谢谢!
Jacob
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队–对 TPS4810-Q1器件进行 PWM 的最快速度是什么?
谢谢!
Jacob
当 INP 变为低电平->高电平时、内置延迟为60us。 这种内部延迟背后的动机是、只要外部 FET 在有大电流流过时关断、SRC 节点就会因线束反冲而变为负值。 如果我们不添加此延迟、即使器件发出关闭命令、FET 也将保持开启。 此延迟可确保外部 FET 稳健关断。
随着频率升高、最大占空比会降低。
例如、如果频率为3kHz (333us)、则整个温度范围内可实现的最大占空比为~82%(333US-60us)/333us。
谢谢!
Sarah