This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:TPS65185 VPOS 16V

Guru**** 2665185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481786/tps65185-tps65185-vpos-16v

器件型号:TPS65185

工具与软件:

之前、我在本线程中提到、我获得的正电压值不正确、并且电路中有一些噪声:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315644/tps65185-wrong-positive-voltage-values-and-design-review

我意识到我使用的焊锡膏有一些问题、无论我清理了多少、仍然有一些导电性。 我重新设计了电路、将其增加到四层、并在不使用焊锡膏的情况下手动焊接元件、这样我就可以获得正确的值。

我在下面分享此电路作为参考、以防有人遇到类似的问题。

但是、我需要将此电路设计为一个双层电路板。 我在不改变元件位置的情况下将成功的四层设计转换为两层设计。

我正在分享以下相关图片:

在此设计中、+22V、-20V、-15V 和 VCOM 值符合预期。 不过、虽然 VPOS 值是稳定的、但它保持在16V 而不是15V。

在我的测试中、我使用相同的芯片和板获得了相同的结果、因此我认为这个问题与设计有关。 因此、我正在设计一个新的设计。

通过查看以前的帖子、我将做出以下改进:

1.缩短回路长度

2.将电容器尽可能靠近引脚放置

3.避免在 VPOS 相关区域下方出现任何迹线

4.用过孔隔离 VPOS 相关区域

我将在下面分享最新的电路图片和光绘文件:

e2e.ti.com/.../Gerber_5F00_TPS65185_5F00_module_5F00_TPS65185_5F00_2_5F00_LAYER_5F00_2025_2D00_03_2D00_04.zip

在此阶段、您能否审查设计并提出任何可能的改进建议? 如果您发现任何错误、请指出这些错误。

我主要关注标记区域、假设它与 VPOS 相关。 但是、其他领域是否对该值有任何影响?

最好在下单前根据您的建议最终确定设计。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmet:  

    感谢您分享您的详细流程和方法、这将对任何可能遇到类似问题的人有所帮助!

    您列出的主要4项改进 将是影响 VPOS 的主要因素、并且应该会提高此输出精度。  
    其他任何因素都不会对该 VPOS 值产生任何显著影响。  

    环路长度和电容距离看起来明显更好。 过孔就足够了。
    到电容器的 VPOS 布线短而宽。  
    我没有注意到任何错误。  

    如有任何其他问题或更新、请随时与我们联系。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    非常感谢。 我正在下单、稍后我会分享结果。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用常规电压表测试了2层电路、它提供了 适当的电压电平。 该设计解决了我的问题、我认为它可以用作双层设计。

    此致。