This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:充电电压是否仅取决于温度

Guru**** 2538580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494231/bq4050-does-charging-voltage-depend-only-on-temperature

器件型号:BQ4050

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

充电电压是否仅取决于温度而不取决于 [SOC_CHARGE]?

此致、

Zehu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zehu:

    此问题已分配、将在可能的情况下进行审核/回答。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的,请帮助答复,当你是免费的,谢谢!

    此致、

    Zehu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zehu:

    充电电压取决于您设置的低、标准、高、精确温度充电参数、但充电也取决于电池的温度。

    谢谢!
    艾伦