This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146-Q1在负载下无法启动

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1, LM5146-Q1-EVM12V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496287/lm5146-q1-lm5146-q1-fails-to-start-under-load

器件型号:LM5146-Q1

工具与软件:

您好!

我正在使用 LM5146-Q1 (TI 评估板  LM5146-Q1-EVM12V)。

我已将其连接到36W (3A)负载(电子负载、单位为 CW)。

评估板已投入使用。

同时、在 LM5146-Q1启动后连接负载时、它可完美运行。

试图软化启动-在 SS 和 AGND 引脚之间添加了1uF 电容器、但这是无效的。

是否可以 在已连接到负载的情况下启动 LM5146-Q1?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    启动应该不是问题-我怀疑电流限制正在启用、特别是当您设置了恒定功率时。 请测量输出电流波形、因为一些电子负载在开启时吸收额外的电流脉冲。 或者、您可以尝试纯阻性负载或将电子负载设置为 CC 模式。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全正确。

    将电子负载替换为功率电阻器、然后评估板恢复正常工作。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您问这个问题。