请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25731 工具与软件:
您好!
您能否帮助我们进行 BQ25731的 MTBF/FIT 计算?
我们需要在接近125oC 的温度下运行 IC 结点。 尝试了解这对寿命的影响、与在85°C 结温下工作时的影响。
我在 MTBF/时基故障估算的网站上找到了该数据。

感谢您的帮助、Keith
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Keith:
此处有一个计算器将55C 参考 FIT/MTBF 与不同温度相关联:
温度变化 FIT 计算器|可靠性计算器|可靠性|质量与可靠性|德州仪器 TI.com
此致、
老虎