This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51606:TI 对+/- 12V 转换器的建议

Guru**** 2811165 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51610, LMR51450, LMR51606, LM5168-Q1, LM5168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490915/lmr51606-ti-recommendation-for---12v-converter

器件型号:LMR51606
主题中讨论的其他器件: LM5168-Q1LM5168、LMR51610 、LMR51450

工具与软件:

嘿、DC/DC 团队、

我的一位客户正在着手进行新的电源设计、我们希望能够从您的团队那里获得指导、看看您是否有任何实施或器件建议。 请 在下方查看我们的要求摘要!

我们需要从 标称24V 输入(14V 至32V 范围)生成+12V 和-12v (输入范围10V 至32V 会更好)、输出频率约为40mA。 这适用于一些模拟电路、因此它需要在本质上或通过滤波实现低噪声。

过去、我们使用具有额外滤波功能的隔离式双路输出直流/直流转换器。 这些成本往往高昂、而且我们不需要隔离。

我们正在 考虑使用 LMR51606生成12V 电压、然后使用反相电荷泵生成-12V 电压。

如果您的团队对于我们应考虑用于此电源的 TI 解决方案或推荐 TI 器件有任何建议或指导、敬请告知。

如果 有任何需要进一步澄清的问题或您有任何后续问题、请告诉我们!

-Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    LMR51606适用于您的降压应用。 但是、我对反向电荷泵是否能够生成-12V 不是很确定。 原因是我仔细研究了电荷泵产品系列、但是找不到任何支持12V 输入电压的器件。

    不过、您也可以使用 LMR51606在反相降压/升压应用中使用它、  

    https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf?ts = 1742581568006&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我们要考虑的一点是 IBB 的功率耗散比典型的降压拓扑高、但由于您在40mA 上运行、因此我认为热性能可以接受。 请遵循应用手册中的建议。  

    希望这对您有所帮助、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和建议 Richard!

    我会将此信息传递给我的客户、并让他们在该主题中留下评论、并提出他们可能遇到的任何后续问题!

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    听起来不错。 感谢您推广我们的器件。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我在 TI 网站上看到了一些具有 Fly-buck 功能的转换器(LM5168-Q1)。 您是否有关于使用降压+ IBB 与 Fly-Buck 生成双电源的比较信息?

    谢谢、David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于 Flybuck 转换器、您必须考虑的一件事是占空比受到限制、以确保不会达到峰值电流限值或负电流限值。  

    LM5168确实具有可调频率、因此在耦合电感器选择方面可能留有一些余地、但我通常预计 IBB 在设计和提供可选择的元件时更加自由。 我怀疑如果使用 LM5168实现 Fly-Buck 拓扑、可能需要大型耦合电感器。 还应注意的是、Fly-Buck 的负载调节也较差、因为隔离轨是由初级轨产生的作为基准。  

    应用手册应该会介绍一个过程、您可以随后在权衡之间做出决定。

    https://www.ti.com/lit/an/snva790a/snva790a.pdf?ts = 1742845868003&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

     谢谢

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我正在尝试在 PSpice for TI 中模拟 LMR51606。 我遇到一些问题:

    1) 1) LMR51606库中不存在。 我只能找到 LMR51610。

    2) 2)当我将库中的 LMR51610添加到原理图时、它会添加 LMR51450_TRANS。

    3)当我运行仿真时,我得到这样的消息:错误(ORPSIM-15461 ):不正确的接口节点数为 X_U1。 (U1是 LMR51450)。

    我昨天安装了 PSpice for TI、所以我假设它是最新版本、而且库也是最新的。

    有什么建议吗? 谢谢!

    David Shroyer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请查看随附的带有加密 LMR51606以及稳态和启动波形的文件模型。

    如果有需要、请告诉我。

    谢谢、

    Richard

    e2e.ti.com/.../LMR51606YF_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我使其正常工作。 谢谢。

    您能给我发送一个 LMR51606X 的模型吗?

    是否有办法加速仿真? 我相当简单的仿真需要花费很多分钟来完成。

    谢谢!

    David Shroyer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很遗憾、我们没有适用于 LMR51606X 的 PSPICE 模型。 最近的器件是 LMR51610X、我在下面将其连接在一起。

    e2e.ti.com/.../LMR51610_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

    您的仿真需要多长时间? 根据模型运行测试曲线时、大约需要3-5分钟。

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    这就是我进行仿真的东西。 持续时间为4ms。 大概花了20分钟 可能会更频繁一些。 我没有时间。

    我正在尝试查看我是否可以获得+13和-13V。 结果看起来很有希望、但当仿真所需的时间很长时、很难对设计进行调整。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我看到了、 您是模拟启动还是稳态吗? 在我们提供的模型中、稳态和启动有不同的仿真配置文件、您的仿真配置文件是否可以将这两者结合?

    谢谢!

    Richard