This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:将状态更新为02

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496868/bq40z50-r2-update-status-change-to-02

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

我使用 Bq40z50-R2完成了电池的学习周期、  更新状态 传递到 06、  
现在,当我想把它更改为02闪存另一个电池与同一个 srec ,我不能,它是自动返回06。  
如何用02保存它?  
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youcef 您好!

    如果您尝试将同一 srec 与另一个单元搭配使用来运行学习周期、那么我建议您使用不同的 chemID、这意味着您必须重新开始学习周期。 然而,即使你能够使用相同的 chemID 我不建议跳过学习周期的不同阶段。

    谢谢!
    艾伦