请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8864S-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
您能否帮助查看我的客户 Valeo LP8864S 设计、如下所示? 谢谢
此致、
Xiaowei Zhang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
您能否帮助查看我的客户 Valeo LP8864S 设计、如下所示? 谢谢
此致、
Xiaowei Zhang
您好、Xiaowei
1. LED 灯串:4串,14个 LED 串联。 LED 电压范围:2.8-3.3V(LED 数据表随附)。 我想要确认他们设置的48V 最大输出电压是否符合设计要求?
我们建议使用2-3V 电压以实现最大工作电压、48V 电压不足以满足3.3*14+1=47.2V 要求。
2.如果把 P-MOS 换成二极管的话、芯片能正常启动和工作吗?
是的、它可以正常工作。