工具与软件:
关于此组件、我有一个类似的问题。 在本例中、我们需要使用设置为124kOhm 的 RIset 来实现25 mA 最大电流
我们的设计具有以下特征。 3、3V 输入电压、2个 x10 LED 链最高40V、30 mA 绝对最大值(20 mA 典型值)。 我们有一个严重的空间限制的设计,我们已经精简到最小值,我们设法适应的布局(10米 x 14毫米,高度 x 宽度)(见以下示意图)。 设计中不允许钽电容器。
您预计设计中会有任何问题吗?
能否减小输出电容器?
输入和输出电容器为75V。 使用50V 作为输出电容器是否安全(考虑到降额)? 升压驱动器是否确保未超过50V?
除设置低于30 mA 的电流 ISET 的精度损失外、是否存在任何问题? 准确度有多高? 只要精确度低于10%、就不是我们最大的问题。
由于我们设计中的尺寸限制、我们还降低了电感器的额定电流(也调整了 ISNS)。 我们不打算使用该设计在两个通道上都增加30 mA (总计60 mA)。 您是否预见到任何问题?
您对此设计中的 LED 驱动器还有其他建议吗? I2C 调光是必需的、布局尺寸类似或更小(仅限10mm x 14mm)。 由于尺寸限制、内部升压开关将处于优先位置。