This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:从电源按钮简单启用

Guru**** 2638245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495965/tps22811-simple-enabling-from-power-button

器件型号:TPS22811

工具与软件:

如果只想将其连接到电源按钮控制器的输出、是否能够以这种方式连接负载开关? 它会起作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aria:

    您能确认我对您的问题/系统的理解程度吗?

    我假设电源按钮控制器电路去抖、由外部 FET 控制主电源路径的控制器。 您需要使用此器件而不是外部 FET、并使用电源按钮控制器控制使能信号。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、换句话说...
    电源按钮控制器有一个输出信号、当按下电源按钮时、该信号会变为高电平。 输出信号为"Sys_PWR_ON"。  基本上、外部电源路径控制 FET 被该负载开关所取代、该开关会从下游对高电流电源轨 Sys_Switch 进行门控、直到按下电源按钮。
    我使用的电源按钮控制器是 LTC2954b

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aria:

    我在这里看不到任何问题。 对于  LTC2954b 不控制该引脚的情况(当控制器 IC 关闭是这种可能的情况时)、您可能必须在该引脚上添加一个下拉电阻器。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。