This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:输入 OVP/浪涌保护

Guru**** 2810815 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496878/tpsm63610-input-ovp-surge-protection

器件型号:TPSM63610

工具与软件:

您好、TI 团队

我有一个有关 TPSM63610以及如何有效地保护其免受过压和浪涌影响的问题。 我们目前使用2个 VIN MAX 为80V 的降压转换器、但我们的系统只需在输入电压为33V 时工作。 我们使用这些降压转换器的唯一原因是、我们的浪涌保护电路钳位在最大值 58V。 是否有将 TPSM62610输入端的电压保持在42V 以下的电路? TPS16630是正确的器件吗?

提前感谢您!

Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    TPS16630就可以了。 我还建议使用此(TPS16630)器件启动新的线程、以便相关团队可以指向更适用的器件(如果有)。

    此致、

    Niranjan