This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84610:TPS84610在低温下可能出现的问题

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84610, LMZ30606, TPSM8287A06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496666/tps84610-possible-problems-with-tps84610-at-low-temperatures

器件型号:TPS84610
主题中讨论的其他器件: LMZ30606TPSM8287A06

工具与软件:

在低温下使用时、FPGA 配置将在多个 TPS84610 (=LMZ30606)下出现故障。

过去是否有过类似的情况、Vout 在低温下变得不稳定?

如果是、请告诉我这种现象的原因和对策吗?

其他信息如下。

---------------

-虽然它被连接到 FPGA 在5V⇒1.8V/5A ,配置 NG 很少发生在低温( 0℃ )。

-原理图是根据数据表中的建议设计的

-如果用另一个 TPS84610替换它,配置故障将不再发生。

- FPGA 是英特尔10AX057K4F35I3SG (Arria 10)

-发生故障的模块具有稍大的输出波纹。

---------------

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi-San:

    您能否发送波形来比较新的和 NG 单元?  

    是什么导致 FPGA 出现故障?  它是否未启动、产生过多纹波、将 PG 引脚置为有效等?

    TPSM8287A06是一款较新、较小的模块、专为 FPGA 供电而设计。

    Chris