This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:升压转换器问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468868/tps65150-boost-converter-issue

器件型号:TPS65150

工具与软件:

您好!

我正在对一个设计进行原型设计、以使用 TPS65150 IC 为7英寸 LCD 供电。

当 VIN 升至3.3V 后、IC 会由于降压过压而立即进入故障条件(如果我禁用故障保护、升压输出达到大约18V)。

我为 R5尝试了几个不同的值、但两次尝试之间没有变化。 导致该电压出现异常高的原因可能是什么? 如何解决该问题?

提前感谢。

我的原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    我们的专家目前正在  农历新年假期的办公室外。 他将于2月5日重返办公室后给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    "降压过压"的含义是什么? TPS65150仅具有升压转换器。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    抱歉、我错开了拼写错误、我是指升压过压。

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    您可以在器件上电时捕获 AVDD、VGH 和 VGL 的电压波形吗?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    以下是您请求的波形。

    谢谢!

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    R5是136k 还是13.6k?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    R5 = 13.6k。 由于我没有13.6k 电阻、因此在本原型中、我将使用并联的两个70k 和一个22k 电阻。 首先、我使用10k 电阻器、但未发生任何变化。

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    您是否连接了 LCD 面板? 如果是、那么在面板断开连接时 IC 是否会开始工作?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好  

    没有,我没有。 我有点害怕连接面板、因为它的 AVDD 最大额定值为9.8V、而 IC 输出达到18V。 能否使用电阻器等模拟 LCD 负载?

    谢谢!

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    焊接 C18是否有助于解决此问题?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我尝试焊接 C18、但不幸的是、它没有帮助。 新波形与旧波形相同。

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    您是否尝试过切换 IC? 是否所有 IC 都存在相同的问题?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    现在我有点忙、但我会尽快尝试一下。

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    我将等待您的更新。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我更换了新的 IC、但第一次打开时忘记连接 R5。 连接 R5后、新的运行方式与旧 IC 完全一样。 由于最大升压输出电压额定值为15V、在 AVDD 上、我读出的峰值为18V、我是否有可能损坏了它? 明天我会再尝试另一个 IC。

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    我们的专家目前不在办公室、下星期一将回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    可能是、请更换新的 IC 并重试。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    很抱歉迟到的答案。

    我更换了 IC 并仔细检查了每个连接,但再次没有改变。 AVDD 变为18V、然后 IC 关断。

    仅需注意:在该原型中、EPAD 保持悬空。

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    散热焊盘应连接至 GND。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我将设计并订购带有 EPAD 连接器的穿孔适配器、然后重试。

    谢谢 Patrick、

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    适配器需要一些时间才能到达。 遗憾的是、IC 的行为完全没有改变。 上电后、AVDD 直接上升到18V、然后 IC 关断。

    Davide  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    您能否请捕获 IC 上电时 AVDD 和 CPI 的波形? 在您的原理图中、是否连接了 ADJ CAP C18?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我确认 C18已连接。

    以下是波形:

    AVDD_CPI

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    您是否尝试过 增加 R4和 R5的电阻?  

    当 AVDD 斜升时看起来很奇怪、但 CPI 仍然很低。 您是否检查过 D2和 D3上的压降?

    BR

    Patrick