This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:快速充电时 IC 过热

Guru**** 2593650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495670/bq25306-overheating-ic-when-fast-charging

器件型号:BQ25306

工具与软件:

您好、支持论坛!

我最近更新了一个原理图、将旧充电电路切换到基于 BQ25306的电路。 我遵循了不带电源路径的2s 独立充电器的布局指南和典型应用原理图。  

在测试器件时、我观察到在快速充电时、IC 达到130 °C (通过热成像检查)、这对我来说似乎太高。 附加了热成像和原理图。 充电电流设置为2A、通过台式电源输入电压为12V、在快速充电时、它消耗大约1、9安培。  

 我在数据表中找不到关于需要散热器的任何信息。 这些温度是否正常? 如果没有,有什么想法,为什么它发生?  

祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到过通过工作台电源提供的输入电压为12V、在快速充电时、它消耗大约1.9安的电流。  当 VBUS=12V 且 IVBUS=1.9A 时、VBAT (BAT 引脚电压)和 IBAT (充电电流)是什么?

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    例如、我的 Vbus 为12v、IBUS 为1.95A、Vbat 为7.53V、Ibat 为2.55A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在本例中、效率为82%、功率损耗为4.2W。 电路板效率听起来太低。 请检查。  d/s 上的图8-3显示了2节电池的充电效率与充电电流之间的关系。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我更改了 RICHG 并降低了充电电流、似乎解决了该问题。 感谢您的帮助。