This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:利用 TI 设计工具实现隔离反激式配置。 它不能正常工作。 我尝试了几个修改,但没有成功。

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496529/lm51551-utilized-ti-s-designer-for-isolated-flyback-configuration-it-didn-t-work-i-tried-several-modifications-without-success

器件型号:LM51551

工具与软件:

我使用 TI 的在线设计工具来实现隔离反激式配置、  
我想使用匝数比为1.2:2:1  (Np:Ns:Naux)的现成变压器(初级10uH)

我使用 Power Stage Designer 工具制作模块、并提出了一种看起来对于这个变压器很有效的配置。

我需要24V 输出(电流为1.5A)。 我有可用的24伏输入电压和几安培电流。

我提出了一个看起来可以正常工作的配置、并将其放在 PCB 上。

它没有工作。 有多个脉冲驱动 FET、输出上升至2V、然后停止。
然后、它下降并重复。

我将软启动时间增加至100us、500us 和1ms;输出没有明显变化。

我注意到、即使提供了电流电阻器和滤波器、也未连接电流检测。
因此、我将 电流滤波器尝试使用电流检测方法。
与之前一样、有多个脉冲驱动 FET。 输出上升到5V、然后停止并迅速下降。

我查看了 PMP2215的参考设计、并从中吸取了一些教训来尝试。
我从未能够获得超过12V 的电压。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为问题在于变压器次级侧、电流能力不足。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fritz:  

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否附上转换器的原理图?

    此致、

    Hassan