This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:OVP 设定点附近的电子保险丝输出问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662, BQ25628E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495784/tps2662-e-fuse-output-issues-near-ovp-set-point

器件型号:TPS2662
主题中讨论的其他器件: BQ25628E

工具与软件:

您好!

我一直在尝试在电路板上实现 TPS2662电子保险丝 IC、但我遇到了一些问题。 作为背景、该电子保险丝所属的电路可用作便携式设备的充电基座。 它获取直流电源并将其传递给便携式设备的充电触点。 下面是我实现的电路:

OVP 目标:16.56V

UVLO 目标:5.95V

I LIMIT:760mA

该电路应接收8V 至15V 电压并将其传递到输出充电触点。 我遇到的问题是、此电路在最大输出电压15V 时仍在工作。 输出要么永久下降或只是钳制到~2.5V。

一般来说、如果我为电路提供12V 输入电源、电路的工作方式应符合预期。

有时、当电路上没有负载时、此电路也会按预期运行。 我在输出端看到15V 电压、但一旦我连接要为电子保险丝充电的电路、就会激活。

该电路的下游、我们将 TI 的 BQ25628E 用于充电的便携式器件、该器件具有其数据表中提供的 TI 推荐配置。 这位于从电子保险丝所在的电路中插入和移除的单独电路板中。

另外一点我已经注意到、在实践中我不想依赖这一点、如果我触摸设置电阻器(原理图中的 R5、R6和 R7)、那么我可以激活和停用保护功能。 这不是可取的行为。

鉴于所有这些信息、以下是我寻求帮助回答的问题:

-我怎么能让这个电子保险丝持续输出15V,而不下降?

-如何防止接触设置的电阻器影响电子保险丝的行为?

-该设备是否适用于热插拔充电器基本应用?

谢谢!

韦斯利·曼德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wasley:

    欢迎来到 E2E。

    -如何在不中断的情况下使这个电子保险丝始终输出15V?

    R5、R6、R7电阻器的电阻容差是多少。 当您遇到超过15V 的电压时、您可以检查 OVP 引脚电压(TP4)吗? 它是否高于 OVP 阈值?

    请探测 VIN、VOUT、IIN 和 OVP、以检查导致电子保险丝进入保护状态的原因。

    -如何防止与电阻设置的接触影响电子保险丝行为?

    不应触摸可能导致 ESD 损坏的电子保险丝引脚。 手上的水分可通过保护、缩短 UVLO 和 OVP。

    -此器件是否适用于热插拔充电器基本应用?

    是的、这是集成式热插拔电子保险丝。 您可以通过 CdVdT 电容器控制压摆和浪涌电流。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、您好!

    R5、R6、R7电阻器的电阻容差是多少。 当您遇到超过15V 的电压时、您可以检查 OVP 引脚电压(TP4)吗? 它是否高于 OVP 阈值?[/QUOT]

       电阻器的容差均为1%。 我将在今天的错误行为评估板上进行一些测量、并分享结果。

    您不应触碰可能导致 ESD 损坏的电子保险丝引脚。 手上的水分可通过保护缩短 UVLO 和 OVP。

    好的、我在处理裸板时注意到了这一点。 我想避免接触它们、但在将它们放置在其外壳中时、很容易与检测引脚接触。 我同意、由于担心 ESD 和污染、绝不应触及这些问题。

    我还提到、当我使用万用表测量这些信号时、电子保险丝停止保护并重新打开。 导致实现这一目标的步骤如下:

    1)我尝试连接要充电的设备

    2)激活电子保险丝

     3) 3)我断开要充电的设备、然后测量信号线。

    我获得的电压测量值大约为1.1V、这对我有什么帮助。 今天晚些时候、我仍将提供更有意义的测量信息。

    是的、这是集成式热插拔电子保险丝。 您可以通过 CdVdT 电容控制压摆和浪涌电流。[/报价]

    感谢您的确认。 我在数据表中看到这是热插拔、但想确认我的特定应用属于 TI 的含义。 我想看是否扩大 CdVdT 可以帮助解决我的问题。

    谢谢!

    韦斯利·曼德尔

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:

    当然 Wiseley。 期待您的测量结果。

    您是否可以在示波器中进行捕获?