主题中讨论的其他器件:LM5012、 LMR38020
工具与软件:




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:




你好、Monica
1.请参考 图9-9。 LM5012数据表中的轻负载开关。 此器件在开关时消耗有功电流、在空闲时消耗睡眠电流。
另外、请参阅 图9-2。 LM5012数据表中的"开关转换效率"(对数标度)。 您可以发现效率1mA 约为70%, 1mA 约为75%。
例如、 效率为70%的0.15mA 48V 输入电流意味着负载电流约为 0.42mA。 2.33mA 48V 输入电流(效率为75%)意味着负载电流约为6.99mA
2.有功电流是器件特定的不能降低的性能。
3.不能强制改变 IC 模式。
4.虽然无法降低工作模式电流、但是可以通过降低开关频率或 L3来降低电流消耗。
5.我认为 LM5012适合您的应用、但如果您正在寻找替代方案、请考虑使用低 IQ 转换器、例如 LMR38020。
- EL
亲爱的 EricLee、
非常感谢您的回复。
我曾尝试降低频率、但电流变化不大(仅150uA)。 我将尝试更改电感器。
我将其用于 BMS 应用、在48V 时、睡眠模式电流应~μ A 0.8mA。
在该0.4 mA 中、LM 5012仅消耗? 因为在12V 输出下会有大约2 / 3mA 的功耗。 我的理解是否正确?
在这种情况下、LM5012是不是理想的选择?

你好、Monica
我曾尝试降低频率、但电流变化不大(仅150uA)=>请尝试降低开关频率并同时降低电感。
在该0.4 mA 中、LM 5012仅消耗? =>在工作模式下、LM5012消耗450uA (典型值)。 请告诉我您是如何计算0.4mA 的
在低负载(12V 时的2mA)以及满负载 工作电流下、它是否会保持不变? =>否、输入电流是通过增加负载电流按比例增加的。
如果您对 LMR38020器件有疑问、请创建新帖子。
- EL
尊敬的 EL:
如 LM5012所示、提到有功 IQ = 450uA。 我假设它即使在1mA 负载电流下也可能消耗 IQ。
进一步的输入电流将根据进行计算
输入电流= Iq +(Vout*Iout/n*Vin)
对于1 mA (Vout =12V、效率为70%、输入电压为48V)
输入电流= 450uA + 350uA
1.正确吗?
2.我应该单独包括 Iq=450uA 或者它将是输入电流的一部分
我不确定 IQ 的值、数据表提到的第7.1节"在轻负载下、该器件会转换到超低 IQ 模式、以保持高效率并防止系统待机时连接到输入端的电池单元耗尽。"
3.在小于5 mA 的范围内、Iq 如何随轻负载/小负载电流而变化?
4.在 Vout=12V、Vin =48V 时、5mA 的输出电流 Iq=450uA 吗?而且根据上面的公式计算输入电流吗?
或 IQ = 40/50uA?
总输入电流将是多少?
5.尝试同时降低电感和频率,但几乎少了100uA
谢谢!
Monika.
您好 Monika
1.在测量70%的效率时、450uA 已经包含在内。 意味着输入电流不是 450uA + 350uA、而是350uA
将是输入电流的一部分
3. 请参考图9-9. LM5012数据表中的轻负载开关。 此器件在开关时消耗活动电流(450uA)、在空闲时消耗休眠电流(10uA)。
4.最好的方法是测量输入电流。
5.使用 LM5012可能会达到最佳效率/最低输入电流。
- EL
好的、
如上所述、我要求在48V 时实现1mA 的睡眠模式。
由于我无法降低 LM5012电流而仅消耗一半的电流、我正在探索能否 通过80V 的输入电压范围和高效率来更改 IC。 最大负载电流为1.5至2A。
甚至 LMR38020-Q1 的效率也与 LM5012相同甚至更低? 你能建议一些更好的选择吗?