This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872-Q1:CAM_PWR_10V 降压/升压电路请查看

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892-Q1, TPS551892-Q1, TPS552872-Q1, TPS552872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493885/tps552872-q1-cam_pwr_10v-buck-boost-circuit-review

器件型号:TPS552872-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS552872、TPS552892-Q1 、TPS551892-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家:

我们在 VW LVDS ECU 中使用 TPS552872-Q1 Buck_Boost 芯片。

您能帮助一下原理图吗?

我们应该为 BOOT1/2 引脚添加电阻器 R4507和 R4508是否有特殊原因?

有关更多详细信息、请帮助查看附件。

e2e.ti.com/.../pwr_5F00_cam_5F00_12V_5F00_buck_5F00_boost.pdf

此致、

Chonghui Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chonghui:

    感谢您联系我们。

    1.输入电压范围、输出电压和最大输出电流是多少?

    在输入和输出引脚中添加0402 0.1uF 陶瓷电容器、以更大限度地缩短电源环路。

    3.在 ISN 和 ISP 引脚中添加 RC 适配器、如下所示:

    将 R2506更改为0 Ω。

    可以直接使用 TDA4_VDD_IO_3V3信号来控制 EN 引脚。 添加一个下拉电阻器。

    6.

    我们是否有任何特殊原因需要为 boot1/2 引脚添加电阻器 R4507和 R4508?

    该操作不适用于 BOOT 引脚、而适用于 SW 引脚。 RC 缓冲器用于滤除 SW 尖峰并提高 EMI 性能。 建议将 R4507和 R4508更改为1206封装以进行散热。

    您能否提供用于环路计算的输出电容 P/N。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin:

    感谢您的快速回复!

    输入电压范围为7 - 16V、VBAT。

    输出电压为10V。

    最大电流为4A。

    此致、

    Chonghui.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chonghui:

    最大电感电流为10*4/0.95/7=6A。 TPS552872的最小平均电感器电流限制为3.3A、因此它无法支持这种情况。 请更改为 TPS552892-Q1、它具有7A 限制、与 TPS552872引脚对引脚兼容。

    针对此功率级别、建议将 R4505更改为49.9K 以设置400kHz 开关频率。

    输出电容器的器件型号是多少?

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin:

    我们刚刚从摄像头团队得到确认的答案、即每个摄像头的最大工作电流仅为178mA。 在最坏的情况下、最大电流为556mA、因此4个摄像头的总电流约为2.2A。

    由于最坏情况下的输出电流仅为2.2A、我们仍然可以将芯片保持为  TPS552872吗?

    您能帮忙看一下更新后的原理图并给我们提供一些建议吗?

    此致、

    Chonghui.  

      

    e2e.ti.com/.../baf6858_5F00_Buck_5F00_Boost_5F00_TI-review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chonghui:

    最大平均电感电流 将为2.2*10/0.95/7=3.31A、 TPS552872具有最小3.3A 的平均电感电流限值。 请注意、裕度很小。 原理图: Vin 网中是否有更多电容? 建议添加更多电容以确保稳定的 Vin。 其他人似乎还可以。 请参考 guideline.e2e.ti.com/.../4336.TPS55289-Layout-Guideline.pdf 布局

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chonghui:

    您可以考虑使用 TPS551892-Q1以实现足够的电流裕量和低廉的价格。 开关输入电压为3V 至27V、最大电压为42V。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin:

    感谢您的推荐。

    我们刚刚与摄像头团队进行了简短的通话。

    现在我们获得了更新的信息、总电流消耗为715mA@7V。

    所以我们假设在最坏的情况下、最大电流将高达1A。  

    TPS552872-Q1似乎适合我们的应用。

    您能帮助确认这一点吗?

    此致、

    Chonghui.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chonghui:

    是的、TPS552872-Q1适用于此应用。

    对于其他电流较高的项目、可考虑使用 TPS552892-Q1或 TPS551892-Q1、它具有引脚对引脚功能且易于更换。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin:

    感谢您的确认!

    由于输出电流仅为1A、开关频率为2MHz、因此我们刚刚将电感器从4.7 μ H 更改为2.2 μ H。

    您还可以帮助检查电感器是否适合该应用吗?

    有关更多详细信息、您可以检查上一回复中的原理图。

    此致、

    Chonghui.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chonghui:

    可以将2.2uH 与2MHz fsw 一起使用。 您需要进行一些基准测试来评估环路稳定性。

    此致、

    Mulin