This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:Sch 审核

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892-Q1, TPS552882-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493736/tps552892-q1-sch-review

器件型号:TPS552892-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS552882-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您能否帮助查看我的客户 Valeo TPS552892-Q1设计、如下所示? 谢谢  

e2e.ti.com/.../TI_5F00_BUCK_2D00_BOOST_5F00_TPS552892QWRYQRQ1_5F00_review_5F00_file_5F00_20250327.pdf

此致、

Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowei:

    我可以知道这里的应用是什么吗? 输入电压范围和输出电流是多少?

    将 R1105和 R1106更改为0 Ω。

    在 Vin 和 Vout 引脚上添加0402 0.1uF 陶瓷电容器、并将其靠近 IC 放置。

    将 R1109和 R1111更改为1206封装以进行散热考虑。

    请提供用于环路计算的输出电容 P/N。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    我知道这里的应用程序是什么吗? 输入电压范围和输出电流是多少?[/QUOT]

    -用于驱动 LED 矩阵
    -;电压范围:9~16V;输出电压:11.6V;最大恒定输出电流:约1.8A 峰值输出电流:约7.2A

    4.请提供输出电容 P/N 以进行环路计算。

    - C1106:C3225X7R1E226MT0Y0S         C1107:EEHZA1E680XP       C1108:C2012X7R1H104KT0Y0S

    此致、

    Xiaowei Zhang

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowei:

    7.2A 峰值输出电流可以持续多长时间? 恐怕 TPS552892-Q1不支持。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin

    感谢您的支持。  7.2A 峰值电流最后一次将小于4.2ms(每周期:16.6ms)

    此致、

    Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowei:

    4.2ms 已经是直流/直流稳态、因为开关周期仅为2.5us。 在本例中、最大输出电流为7.2A、而不是1.8A。 最大平均电感电流:11.6*7.2/0.95/9=9.8A。 TPS552882-Q1在这里更合适。

    此致、

    Mulin