This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:需要慢动作保险丝

Guru**** 2810635 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS1686, TPS25984B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491574/tps2663-slow-acting-fuse-needed

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件: TPS1686TPS25984B

工具与软件:

在我们的应用中、我们需要在0.9A 处熔断负载。

但是、允许负载使用5.5A、持续20ms。 在5.5A 下的20ms 内、保险丝不应跳闸。  

如何使 TPS2663x 的行为更像熔断保险丝?

不确定、但 I_lim 引脚似乎相对于输出电流输出了一个电流。  

是否允许在 R_LIMIT 之上放置一个电容器、以便在电流峰值期间降低超过 R_LIMIT 的电压?  

此致、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans:

    通过触发保险丝、您希望允许5.5A 电流持续20ms、对吧!

    请告知您针对此要求的工作电压和应用。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5.5A 持续20ms、不会使保险丝跳闸。

    工作电压为12V

     首选器件的 UL 等级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans:

    对于 TPS2663、我们没有该消隐功能。

    将于今年9月发布的 TPS1686具有80V 和10A 器件的 iTIMER 功能。

    您还可以查看具有 iTimer 功能的 TPS25984B 16V 器件。

    如果您需要有关这方面的更多信息、请告诉我。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:  
    感谢您的建议。 我将对此进行介绍。  


    但与原来的问题有关:
    超过 Rlimit 的电容器是否会延迟跳闸?
    ILIM 上提供的电流是否与输出电流成正比? 这个比率是多少?  

    此致、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans:

    很抱歉响应延迟。

    所以 ILIM 上的电容器不能引入延迟。 RILIM 为比较器设置阈值电压以选择 IOL。

    ILIM 上的电容会导致阈值差异、从而可能以较低的电流触发 IC。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:  

    您能详细说明一下为什么不呢?
    如果 i_lim 输出一个与输出电流成正比的电流、并且有一个电阻器将设置跳变电压、则与电阻器并联的电容器将增加电压上升的延迟。 如果电容器是理想的、并且没有泄漏电流、则会达到相同的终止电压、但稍后会达到。   

    I_OUT 不是电流源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:  


    我们进行了一些测量。
    似乎是:
    * Ilimt 引脚拉电流与器件输出电流成正比:约27.8uA/A
    *内部比较器三级电压为500mV
    您能否确认这一点?

    R_lim 现在设置为20k、进而将 I OUT 限制设置为0.9A。 仿真显示、在 R_lim 上放置一个10uF 电容器时、在5.5A、20ms 的峰值达到500mV 跳变电平之前、大约需要35ms。  

    还有其他想法吗? (我在数据表中看到有一个完整的模块使用了 I_lim 电压-->栅极控制逻辑;功率限制放大器;电流限制放大器;快速跳变补偿;开路/短路检测)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans:

    感谢您的测量。

    我必须运行一些仿真和实验来确认这一点。

    我将在下周早些时候向您通报最新情况。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans:

    我们通过保持 RILIM 中的 CAP 运行了一些仿真。 即使在 ILIM 激活之前会出现延迟、但以下情况下也可能会因电路而出现一些问题。

    1、浪涌电流限制较慢,启动时设备可能会烧坏。

    2.由于 CAP、在 ILIM 控制电路上引入了极点、这会影响环路稳定性。

    3. ILIM 引脚上的振铃会导致不必要的关断。

    具有 iTIMER 的电子保险丝将起作用。 请查看上述主题中提到的建议器件。

    谢谢  

    Amrit