This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:WebBench 和计算器不一致

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495603/lm5158-discrepency-bewteen-webbench-and-calculator

器件型号:LM5158
主题中讨论的其他器件:LM5157

工具与软件:

你好

我有同样的问题、WebBench 输出的补偿值和工作表中计算的建议不同。

我缺少什么?

webench.ti.com/.../SDP.cgi

e2e.ti.com/.../LM5157_2D00_58_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Converter_5F00_Design_5F00_V1_5F00_0_5F00_0.xlsx

此致、

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是由于输出电容、我已经将大电容值放在了 Excel 文件中组件的输出端。

    但我认为、我不应考虑闭环补偿计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    请在两种工具中使用相同的功率级元件值。

    输出电容及其 ESR 对闭环补偿计算具有显著的影响。

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    事实上,这就是我所相信的。

    但您同意您谈论的是 直接位于降压输出端的电容器吗?

    我问这个问题、因为我们打算在线路上再接一个680uF 的大电容器来 缓冲电源输入损耗。

    此致、

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    我将讨论升压转换器的输出电容器。 输出电容是控制环路的一部分、更改其值会影响闭环稳定性。

    如果您在 Excel 计算器中的 BOOST 输出具有大电容、则需要在 Web 工作台使用相同的值、因为两种工具中都使用相同的公式。  

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hassan、

    当然、我需要输入相同的值。

    但我的问题是、电源上有效的容性负载还是仅靠近器件的输出电容器会危及稳定性?

    此致、

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    增加过多的输出电容会导致主极点偏移并减小相位裕度、如果补偿调整不当、可能会导致系统不稳定。

    此外、 如果输出电容过大、系统对快速负载瞬态的响应能力可能会降低。 控制器可能反应不够快、从而导致瞬时电压偏差。

    请在设计补偿网络时考虑输出电容。  

    此致、

    Hassan