This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172EVM:完成充电周期后、无法触发新的充电器周期!

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495896/bq25172evm-when-charge-cycle-completed-can-t-trigger-a-new-charger-cycle

器件型号:BQ25172EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ25172

工具与软件:

嗨、团队:

bq25172数据表写道"如果间歇充电功能被禁用并且已完成完整充电周期(VOUT 高于 VRECHG 时安全计时器过期)、器件不会自动启动新的充电周期、并且需要输入电源或 TS 引脚切换来启动新的充电周期。"

我们对它进行了实验,但我们没有得到新的充电周期! 请参阅附图和原因?

我们的设置: Vin=5V,Vset=24K(3单元,无间歇),TMR=36K(4小时),ISET=6.8K( 45mA )

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George

    如果电池电压低于1.33V/节、则切换 TS 引脚应启动新的充电周期。

    能否发送原理图供大家审阅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    明白了!

    电池电压必须低于每节1.33V、然后切换 Vin (或 TS 引脚)可以启动新的充电周期!

    以下是我们的原理图后、请帮助您回顾;

    非常感谢!