This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:IBB 配置期间的 FET 功率耗散

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496356/lmg2100r044-fet-power-dissipation-during-ibb-configuration

器件型号:LMG2100R044

工具与软件:

团队成员、您好!

我想计算 IBB 配置期间 LMG2100的功率耗散。
第8.2.2.4节中的公式是否适用于 IBB 配置?

例如、如果 VIN =+20V、VOUT =-5V、那么等式5的 VIN 将为25V。 对吗?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kei、

    是的、VOUT 电压将为 VIN-Vout (其中 Vout 为负电压)、在这种情况下、VIN 将为20-(-5)= 25V。

    另请参阅此应用手册"反相降压/升压配置"以供进一步参考。

    应用手册: https://www.tij.co.jp/jp/lit/SNVA897

    请回复、以获取有关此查询的更多信息。

    此致、

    Adithya Ankam