请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25985 工具与软件:
嗨、团队:
我的客户对 TPS25985 DVDT 引脚有一些问题。
1.从推荐的工作条件来看、它显示4V 为最小值、如何理解上面的解释? 添加 ABS 条件、这是否意味着该引脚应该在4V~5.5V 下工作?
2.当用户做一些实验时、dVdT 上的电压是0.8V、这会造成一些混乱。 到目前为止、只有一个条件可以根据 DS 中的图9-5验证为良好的设计。 但电容为33nF、客户使用100nF。
3. dVdT 引脚上的电压是否会因电容值而变化? 正常工作电压是多少? 这是0.8V 吗?