This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:TPS25947

Guru**** 2384170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493137/tps25947-tps25947

器件型号:TPS25947

工具与软件:

我有设计备份、它似乎工作正常、但我有一个问题。 如果我在布局中触摸输入电阻器 R901、R905、R907、我可以将输出关闭。 没有任何反应。 当我这么做时、我的身体电阻正在影响电路。 我能否降低输入侧的电阻值来消除该问题。 你们以前看到过这样的问题吗?

法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    您能否用更新的编号重塑原理图。 我假设这三个电阻器是 EN 和 OVLO 引脚的电阻梯。 如果您认为需要更强的上拉/下拉、请继续降低电阻器值。 前面原理图中的值应该没有问题。 我不确定您触摸时会发生什么类型的连接。

    您是否希望终端应用实现此场景?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    所以我将它们假定为电阻梯是正确的。  

    您预计最终应用程序会出现这种情形吗?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我让它在实验室工作。 我遇到的问题是、如果将手指放在电阻器 R901、R905、R907上、可以将电子保险丝器件关闭和打开。 我认为这是由于电阻器115k 的阻值较高所致。 如果我可以降低该电阻器阻值、我相信这个问题会解决。 你怎么看?

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    如果您认为需要更强的上拉/下拉、请继续降低电阻器值。 使用更强的上拉/下拉将产生更高的持续电流。 我不确定您触摸时会发生什么类型的连接。 您的手很可能会提供额外的路径。

    接触电阻时、您可以验证 EN 和 OVLO 的电压吗?

    您是否在终端应用中希望收到此数据?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    持续电流实际上并不是一个问题。 我的板上的器件将消耗电流、最坏情况下将消耗 mA 电流。 我将修改电阻器。 我将测量电压并返回给您。

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。

    此致、
    Arush