This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012:同一 I2C 线路中有4个驱动器问题

Guru**** 2769185 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5012, LP5012EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496368/lp5012-4-driver-in-same-i2c-line-problem

器件型号:LP5012

工具与软件:

您好!

我们目前正在我们的器件上使用您的 LP5012驱动器、迄今为止这些驱动器一直运行良好。
但是、我们发现我们不得不在同一条 I2C 通信线路上使用4个 LP5012驱动器。

  • 驱动器1:ADDR0 = GND 并且 ADDR1 = GND
  • 驱动程序2:ADDR0=GND 和 VCC
  • 驱动器3:ADDR0 = VCC 和 ADDR1 = GND
  • 驱动程序4:ADDR0 = VCC & ADDR1 = VCC

我们成功地正确使用了驱动程序1至3、但无法使驱动程序4正常工作:

我们所有的 PCB 都有同样的问题。

我们使用前三个驱动器之一修改了第4个驱动器的地址、它可以正常工作。

我们修改了前3个驱动器之一的地址(第4个驱动器)、驱动器停止工作。

我们已经使用带驱动程序4地址的 LP5012EVM 评估板对我们的软件进行了测试、它可以正确地响应我们的命令。

  1. 您是否遇到过驱动程序4地址的问题?
  2. 在同一 I2C 线路上使用4个驱动器是否会导致故障?

提前感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicola:

    不、我们以前从未听过这个问题。 在同一 I2C 总线上使用4个驱动器应该没有问题。

    我会仔细检查我的工作台,并很快回复你。

    此致、

    Felix