This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何处理 PWM 引脚、我们不需要 PWM 调光功能

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496163/how-to-deal-with-pwm-pin-we-don-t-need-pwm-dimming-function

器件型号:TPS92201

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们计划使用 TPS92201来驱动单个白光 LED。 我们不需要 PWM 调光功能、并且我们的现有电路板上没有可用的 PWM 引脚。

在本例中、我们应该如何处理芯片的 PWM 引脚? 悬空或连接到 VIN?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 PWM 上拉至1.2V 至5V 直流电压、从而将 FB 引脚电压设置为100mV