主题中讨论的其他器件:TPS61070、、TLV61070A
工具与软件:
你(们)好、
我将使用 TPS61071DDCR 通过3.3V 至4.2V 的输入生成5.35V 电压。 原理图如下。 在第一个测试中、我使用 R3=1.74M Ω、R4=180k Ω。 当没有负载(除示波器外、没有任何器件连接到输出引脚)时、输出正常。 当我在输出端加载24欧姆电阻器时、输出电压大幅下降。 因此、我查看了 TPS61070的参考设计(TPS61070EVM-062用户指南)、将 R4修改为100k Ω、将 R3修改为1M Ω、并获得了相同的结果。 但是当我在没有负载的情况下给芯片加电、然后连接24 Ω 负载时、芯片工作正常。
我捕获了一些波形、我的示波器只有两个通道、我使用输入作为触发通道(通道2、蓝色1)、并使用通道1作为其他信号。
图1通道1适用于具有24欧姆负载的 SW;
图 2 通道1 用于无负载的 SW;
图 3通道1 用于 空载 EN;
图 4通道1 适用于 具有24欧姆负载的 EN;
图 5通道1 用于24 Ω 负载的输出。
您能帮我吗?
非常感谢、
Zhonghai.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)