This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84338:此器件是否可用于反相降压/升压配置?

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496446/tpsm84338-can-this-part-be-used-in-an-inverting-buck-boost-configuration

器件型号:TPSM84338

工具与软件:

我采用24V 输入、想要一个输出电压接近-17V 且仅为10 - 20mA 的小型解决方案。  我将使用线性稳压器来关注这一部分、以便为模拟开关提供-16V 的静态电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您应该选择一个 VIN 至少高达48V 的降压模块。

    谢谢!

    Colin