This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427EVM:无法继续进行 bqStduio 的学习周期

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24232, BQ27427, BQ27427EVM, BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495255/bq27427evm-learning-cycle-with-bqstduio-cannot-be-proceeded

器件型号:BQ27427EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ24232 GPCCHEMBQ27426、BQ27427

工具与软件:

您好!

我们要尝试将 BQ27427EVM 板与 bqStudio 一起使用、以继续学习锂离子电池的过程。

即使我尝试根据锂离子电池规格设置 Design Capacity、Taper Current、DSG/chg Current Threshold、Quit Current 和 Term Voltage、也无法像附加的视频一样继续进行 bqStudio 上的 Lerning 周期。

请告诉我您的建议、我可以在 bqStudio 上检查此类问题。

我们的电池规格为505mA 240容量、充电器规格为 bq24232。

e2e.ti.com/.../_EC30B330FC30C730A330F330B030_-2025_2D00_03_2D00_31-163725.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaaki:

    您是否能够将 GPPCCHEM 计算器的结果附在后? 您使用的 ChemID 似乎是问题的根源、通常您在使用 chemID 时希望看到3%的误差差异。

    GPCCHEM:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    感谢您的反馈。

    我尚未完成对我们的电池包的 GPCCHEM 计算器过程、因此我将尝试先按照您提供的建议完成 GPCCHEM 计算器过程。

    谢谢!

    Tahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaaki:

    听起来不错、请随时提出有关这一趋势的问题、无需回复消息。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    感谢您的反馈。

    我已经尝试用我们的电池组完成 GPCCHEM 计算器过程、但我收到了如下所示的电量监测参数计算器报告。

    器件/系列#3
    通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差(%)
    3230 bq27426:(默认设置) 4.35V LiCoO2 2.85
    3142 bq27426:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO2 3.48
    1202 bq27426:(Alt_CHEM1) 4.2V LiCoO2 8.87
    最好的通用 ID 3230
    最大值 最佳通用 ID 偏差处于建议范围内。 请在器件配置或器件系列中选择此 ID。

    在这种情况下、是否可以为我们的电池包使用化学物质 ID 为3230的 BQ27427?

    由于根据 Gauging Parameter Calculator Report、如果我们为电池包使用化学物质 ID 3230、则 Chemistry Max DOD error 低于3.0%。

    谢谢!

    Tahara