This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:IC 故障(VCC 和 VREF 上存在 VIN)

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493821/tps92692-q1-ic-failure-vin-present-on-vcc-and-vref

器件型号:TPS92692-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI:

我收到客户的一条消息、称使用 TPS92692-Q1控制器(升压模式)的灯出现故障。
拆卸后、事实证明、施加到 VIN 的电压存在于 VCC 和 VREF 上。 我在 PCB 上找不到短路(PCB 上有和没有 IC)。

VCC 仅连接到去耦电容器
VREF 具有一对7400系列逻辑、一个运算放大器和一个连接的比较器(以及相关的去耦电容器)。

这是已知故障模式吗? 任何指导都是有帮助的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thijs:

    使用多个板还是单个板会出现这种情况?
    您能不能发布输入/输出要求和开关频率、原理图和下面的波形?

    电感器电流
    开关节点电压
    FAULT 引脚(如果 IC 上存在该引脚)
    输入电压
    输出电压
    向我提供有关正在发生的问题的信息的任何其他波形

    我期待及时解决您的问题。

    此致!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    单个原型板上会发生这种情况。

    输入为12V (9-16V)、输出为200mA (42V、432kHz 开关频率)。

    U2由 VREF 供电

    下面还有其他一些电路、但该电路已被禁用。

    由于我们需要为客户采取围堵措施、因此除了检查 PCB 是否短路和损坏之外、我无法测量故障电路板、然后才能让客户再次拜访。 我还需要重复使用灯中的故障 PCB 进行"修复"、因此遗憾的是、无法使用 PCB 来采集波形。

    该灯已在测试多个车辆上进行驾驶测试、因此可能来自客户测试、但我没有发现电视(D6)周围有任何损坏。

    此致、

    Thijs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thijs:

    遗憾的是、这不是已知的故障模式、并且 IC 可能已损坏。 请联系质量团队、让他们评估器件。 同时、您可以尝试将 IC 替换为已知良好的适配器。

    对不起,没有波形我能做的事情不多了

    此致!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    对延迟响应深表歉意。 下一次机会、我将更换 IC

    可以理解、在没有波形的情况下不能做太多工作。 感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thijs:

    我想跟进并确保此问题已得到解决。 如果有我可以帮助的事情、请告诉我。

    此致!
    Daniel