This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16-Q1:TPS7A1650

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493028/tps7a16-q1-tps7a1650

器件型号:TPS7A16-Q1

工具与软件:

您好!

与器件 PG 引脚电流相关的问题是器件在不存在可靠性问题的情况下可能灌入的最大电流(无论实际电压输出-无曲线如何)

绝对最大额定值表有一个"电流"条目、表示"内部限制"、而不提及关注的引脚和有用的数字。

谢谢

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    可在电气特性表中找到电流限制。 它是指流经导通元件的电流。 即在输入和输出引脚之间。 电流限制与使能或电源正常指示等其他引脚无关。 这些引脚不提供负载电流、通常为低电流逻辑引脚。

    谢谢!

    Vahnroy Hosear

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉、我本应该更加明确:我的问题与 PG 引脚和该引脚(PG)可能灌入的最大电流(无论输出电压电平如何)有关。

    在现有设计中、TPS7A 器件的 PG 引脚与其他集电极开路器件进行线或连接、由于功能原因、必须减小上拉电阻值。 电流将 增加到10mA 左右。 因此、关于 PG 引脚可承受的最大电流的问题就出在这里。

    谢谢

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我对误解这一问题表示歉意。 我将与设计团队联系、以获取绝对数字。 同时、通过 PG 引脚灌入10mA 电流不应该是问题。 当收到设计团队的回复时、我会及时向您通报最新情况。

    谢谢!

    Vahnroy Hosear