This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:启动时输出过冲

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432, TPS7A25, TPS62822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471219/tps7a25-out-overshoot-at-startup

器件型号:TPS7A25
主题中讨论的其他器件:AM2432、、 TPS62822

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户正在评估为 AM2432供电的 TPS7A2518DRVR。 其 TPS7A2518应用电路基于 AM243x LaunchPAD_PROC109E3_SCH。 当他们测量启动时的 TPS7A2518 OUT 电压时、其在 OUT 处的过冲为~2.5V、高于 AM2432的最大绝对额定值。 他们还在 AM243x LaunchPad 上测量了 TPS7A2518启动时的 OUT 电压、它具有相同的过冲。

他们尝试 在 OUT 和 GND 之间添加一个与 Cout 并联的12k Ω 电阻器、但没有减少过冲的效果。

e2e.ti.com/.../TPS7A2518DRVR_6854BA8FDE56EF8D_.xlsx

TPS7A25似乎具有"8.3.7有源过冲下拉电路"、但效果不好。

是否有任何措施可以减少 OUT 过冲?

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    您还能测量电路的输出电流并发送显示所见内容的示波器快照吗?

    此行为已正常完成、似乎是由浪涌电流引起的。 VIN 似乎从浪涌电流下降(这是正常现象)、从而导致您在输出中看到的行为。 由于输出只有大约10mV 的变化、因此这不应是一个问题或未来的问题。

    如果您想减小输出上的过冲、可以添加一个10nF CFF 电容器。  

    如果 FB 到 GND 路径上的电容过大、则该路径中会存在额外的寄生效应、从而导致该环路不稳定。 如果客户没有 CFF 电容器、我们建议添加10nF CFF 电容器来帮助恢复此环路。  

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hanna-San、

    该器件是  TPS7A2518DRVR、Vout=1.8V 固定版本。 它没有 FB 引脚、因此保管者无法添加10nF CFF 电容器。
    如您所见、客户的测量结果显示、TPS7A2518DRVR 的 Vin 电压不会以下面所附的方式下降、

    e2e.ti.com/.../5554.TPS7A2518DRVR_6854BA8FDE56EF8D_.xlsx

    他们试图,
     -在 OUT 与 Cout 并联的 GND 之间添加了一个12kΩ 虚拟负载。
     - 添加了一个4.7uF 与 Cin 1uF 并联。 OUT 和 GND 之间没有与 Cout 并联的12kΩ 电阻器。
    但 TPS7A2518DRVR 在 OUT=1.8V 时仍具有~2.5V 峰值过冲。

    是否有任何措施可以减少 OUT 过冲?

    顺便说一下、  AM243x LaunchPad 是否存在此 OUT 过冲问题?

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi-San,

    我对误解感到抱歉。  

    您能给我发送一个波形、告诉我看到的内容、包括 Vin、Vout、Ven 和 Iout 吗?

    谢谢!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hanna-San、

    我已经附上了、但请在下面查看、

    e2e.ti.com/.../6138.TPS7A2518DRVR_6854BA8FDE56EF8D_.xlsx

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi-San,

    请允许我在2-3个工作日内为您调查此问题并与您联系。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi-San,  

    客户是否愿意为其输出添加更多电容?  

    这有助于修复输出过冲。  

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    在 Vout 过冲中没有即兴发挥。
    请查看下面随附的文件、

    e2e.ti.com/.../TPS7A2518DRVR_5F00_VOUT_5F00_Overshoot.xlsx

    是否有改进过冲的方法?

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi:

    明天上午我将探讨这第一件事。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi:

    客户是否偶然获得了包括负载电流在内的示波器屏幕截图? 输出上的过冲可能由浪涌电流引起。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hanna-San、

    客户要求您在同一个 TPS7A25185应用电路中执行实际测量、并检查启动时的输出过冲。

    他们确实要求您 在启动时检查 OUT 过冲。

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi:

    我们将在2-3个工作日内获得该测量值。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi-San、  

    我们已在客户设置下测试此器件、未发现过冲。  

    因此、我们认为这与客户的设置有关。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hanna-San、

    您能否也添加 Vin=3.3V 电压波形?

    根据客户的设置、测量波形、Vin=3.3V 在1毫秒内上升、Vout=1.8V 在100微秒内上升。
    但是、Vout 测量波形中的 Vout 上升到1.8V 需要24ms。

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi-San,

    请允许我们在1-2个工作日内进行此项测量并与您联系。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hanna-San、

    根据客户的设置、测量波形、Vin=3.3V 在1毫秒内上升、Vout=1.8V 在100微秒内上升。
    此 Vin=3.3V (= VSYS_3V3)由 TPS62822进行调节、该 电压与 AM243x LaunchPAD_PROC109E3_SCH 的 TPS7A2518应用相同。
    请查看下面的附件文件、并 仔细查看座椅"TPS7A2518DRVR 应用"和 Vout_Overshoot 的应用电路。

    e2e.ti.com/.../4174.TPS7A2518DRVR_5F00_VOUT_5F00_Overshoot.xlsx

    请评估相同的 Vin 条件。

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hanna-San、

    您的评估状态如何? 我们期待您在相同的输入电压条件下获得评估结果。

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能具体说明一下吗?

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi-San、

    非常感谢您对本问题的耐心解答。 我 在与您所描述的条件匹配(相同的输入电压范围、典型启动序列、类似的输出电容/负载)的情况下、使用 TPS7A2518固定1.8V 器件执行了基准测试。 在我们的测量中、我们没有观察到 比预期的1.8V 输出轨高+2.5V 附近的任何过冲。

    以下几点有助于调和我们的测量结果显示没有明显过冲的原因、而您的客户继续观察:

    1. 测量技术
      • 示波器探头和接地引线 :如果示波器探头具有较长的接地导线或正在创建接地回路,启动时的快速瞬变有时会振铃或耦合到测量中,使短暂的过冲看起来比实际大。
      • 带宽和探头设置 :高带宽范围设置可以放大开关噪声或振铃。 有时将示波器带宽限制为20 MHz 或使用短"尖端和接地筒"探头适配器(不使用长接地线)可显著减少波形上的明显过冲。
    2. 或其他寄生效应
      • 布局(布线电感、输入电源布线或大接地环路)的差异可能会导致输出节点上出现瞬态过冲。 如果客户的电路板布线或旁路电容器配置与 TI 的 EVM 或 LaunchPad 参考设计不同、则可能会造成启动时过冲的条件。
      • 确认输出电容器尽可能靠近 LDO 的输出引脚和接地引脚放置、而输入电容器同样靠近输入引脚和接地引脚。
    3. 启动时的负载条件
      • 在我们的测试中、我们评估了达到额定电流的轻负载(数十 mA)和较重负载。 在这两种情况下、我们都没有观察到接近2.5V 的过冲  
      • 如果您客户的系统有外部负载或电路连接到1.8V 电源轨、会将电流暂时拉回到 LDO 输出中(而不是纯灌电流)、这可能会瞬间将电源轨推高。 检查系统中是否存在任何反向驱动负载非常重要。
    4. 潜在的解决方法
      • 如果客户在验证了以上所有特性后仍然发现过冲、他们可以尝试在输出线路上添加一个小的 RC 缓冲器(大约1–2 Ω 的小电阻器 、与输出电容器串联)来抑制振铃或瞬态尖峰。
      • 确保他们已使用推荐的示波器技术测量整个启动序列(从 VIN 上升到 VOUT 稳定)、验证过冲不是简单的测量伪影。

    如果在查看这些点后、客户仍然发现较大的过冲、请分享详细的示波器捕获(使用短接地引线、包括同一幅图上的 VIN 和 VOUT)、以便我们详细检查波形形状。 我们很乐意继续为他们提供帮助。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Vahnroy-San、

    我已经要求、基于客户的设置、测量波形、Vin=3.3V 在1毫秒内上升、Vout=1.8V 在100微秒内上升。
    此 Vin=3.3V (= VSYS_3V3)由 TPS62822进行调节、该 电压与 AM243x LaunchPAD_PROC109E3_SCH 的 TPS7A2518应用相同。
    请查看下面的附件文件、并 仔细查看座椅"TPS7A2518DRVR 应用"和 Vout_Overshoot 的应用电路。

    e2e.ti.com/.../7230.TPS7A2518DRVR_5F00_VOUT_5F00_Overshoot.xlsx

    请评估相同的 Vin 条件。

    此致、

    二宫幸志