This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3600:TPS3600

Guru**** 2562430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492806/tps3600-tps3600

器件型号:TPS3600

工具与软件:

为什么从 VDD 切换到 VBAT 时、Vout 电压会下降0.3V? 是否有任何防止电压骤降的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、感谢您的问题!

    您能告诉我、您在数据表中指的是0.3V 骤降的位置吗? 这是一款较旧的器件、 我希望确保我们保持一致、以便更好地为您提供帮助。  

    此致、

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用示波器在进行电源切换时测量 VDD、VBAT 以及 VBACKUP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    能否请分享一些示波器图片、我将在这方面与我的团队核实。  

    谢谢!

    Sila.