请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A02 主题中讨论的其他器件: TPS7A11
工具与软件:
你(们)好
当 I OUT = 200mA 时、TPS7A02是否可以支持 Vin 2.1和 Vout 1.8?
或者、您是否有建议支持如此低的压降?
BRS
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Brian、您好!
根据 EC 表、Iout = 200 mA 时1.8Vout 的压降为400-450mV、具体取决于结温。 VIN = 2.1V 会使 LDO 处于压降状态、因为 Vin - Vout 会小于400mV。
TPS7A11 (TPS7A11 500mA、低输入电压、低 VOUT、超低压降稳压器数据表(修订版 B))在这种情况下是一款非常出色的器件。
此致
Ishaan