This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:仅降压模式

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477018/bq25756-only-buck-mode

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ25820

工具与软件:

尊敬的团队:

我正在将 BQ25756 IC 用于 BMS 应用、我们只想使用降压模式、然后我们可以执行什么操作、请帮助我。

运行时我们面临降压模式下的无充电电流问题(我们仅删除 BTST2电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、egindi、

    感谢您的配合。 如果要使用仅降压模式、我建议使用 BQ25820。 BQ25820与 BQ25756引脚对引脚兼容。 BQ25820具有一个 MODE 引脚用于设置电感。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我、如果您认为 BQ25820适用于您的应用、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在降压-升压模式下、我们也面临着没有充电电流的问题。 CE 引脚为低电平  

    根据演示板进行的所有配置否则 STAT1和 STAT2悬空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、engindi、

    我想通过几个问题来帮助大家对此进行调试:

    • 输入/输出电压是多少、充电电流是多少?
    • 您能向我发送寄存器文件吗?
    • 状态寄存器和标志寄存器报告什么?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在一切都好,但在低电压在升压模式下有一些嗡嗡声问题,如何才能解决它

    VIN = 15

    升压电压= 28V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二件事,我们可以在并联模式下玩4 BQ 电路。  

    在该并行模式下使用时、会产生回路电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、engindi、

    明白了。 我很高兴听到电路板在工作。

    我有几个问题来调试剩余的问题。

    1.嗡嗡声频率是多少? 是高频嗡嗡声还是低频嗡嗡声?

    2. 4块 BQ25756集成电路是如何布置的?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    很抱歉耽误你的时间、

    我们是按照您在降压模式 IC  BQ25820上的建议进行订购的。

    在我们获得该 IC 之前、我们正在使用 BQ25756、而且我们也即将完成此项目。

    现在、我们面临一个循环电流的问题。 我在向大家介绍一张图片、该图片显示了我的整个电路的结论。

    在升压模式下为电池充电时、一个环路电流会流经该二极管、该二极管电路对于在放电模式下以高速率对电池进行放电是必需的、我如何防止我的电路受到该环路电流的影响(这种类型的4通道在并行模式下工作)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Engindi:

    没问题。 请告诉我 BQ25820是否适用于您的项目。

    对于二极管、我有一些建议:

    您能否在电源发生故障时禁用 BQ 器件?

    能否使用 BQ25820的电源路径或自动反向模式来代替二极管? 这样可以分离输入电源的电流和系统负载电流。 在此配置下、BQ25820不会振荡。

    另外、请记住、由于 BQ25820只有两个 FET、因此来自电池的电压可能会流经高侧 FET 的体二极管、并流入输入电源。

    请告诉我这些解决方案中的任何一种是否适合您的系统。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要、我能否在 BQ25756中停止双向功能?

    我只需要电池充电器的电源  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Engindi:

    您能否详细说明一下它的含义?

    可以通过 I2C 命令 EN_REV=1启用反向模式来启用双向功能。 BQ25756的双向模式除非由 I2C 激活、否则不会激活。

    您是否找到了电路中二极管的替代方案或权变措施来停止回路电流?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的,我们编写这样的程序,它只在降压模式下工作,所以 CE 引脚低只有当电源电压高于电池电压,所以在这种情况下没有循环电流,  

    我认为引脚32是通过 硬件启用和禁用反向模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Engindi:

    明白了。 感谢您的更新。

    只有通过 I2C 命令启用反向模式时、反向模式才会开启。

    引脚32 (VAC)是 IC 的电源输入。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我获取了 BQ25820 IC、

    我将其插入到 BQ25756模块中、并发现在8V 后、IC 会唤醒、并且 O/p 电压相对于输入电压保持增加、并在24V 保持恒定、直到输入电压变为27伏、然后28V 输入和输出电压为25、然后28V、直到输入电压变为30伏

    但当我们从电池侧连接电池时、在这之后、电源连接到29V、电源突然反映52V、充电无法开始、

    我们必须要看到什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Engindi:

    我想通过几个问题来帮助大家对此进行调试:

    • 您能将更新后的原理图发送给我吗?
    • 如果可能、您能否向我发送寄存器文件?
    • 您在为电池使用什么?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 更新后的原理图与 BQ25820原理图指南中相同、我们将该 IC 放入已推出的 BQ25756模块中、我们删除了一些 MOSFET (升压 MOSFET)、并将输入共源 MOSFET、SYS MOSFET、0E 以及所需的短路电阻器、与 BQ25820用户指南中相同。
    • 我们使用 LiFePO4电池、其标称电压约为24V。

    当我们在未连接任何电池的情况下从输入侧提供电源时、STAT1和 STAT2 LED 交替闪烁。  

    我将很快为您提供注册文件,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Engindi:

    如前所述、您能否提供您的寄存器文件?

    输入电压是多少?

    什么是电池电压?

    请提供原理图、我知道它应该是相同的、但可能有些重要内容被略过。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有2个电路板。

    1. BQ25756模块、在该模块中、我们可以根据 BQ25820更改所有内容、因此您可以了解没有任何要更改的原理图。 (所有组件均按照 BQ25820模块用户指南放置)

    2.我们根据 BQ25756制作了一个 PCB ,现在我们根据 BQ25820(没有放置在这个 PCB 上的可选元件)对其进行了更改,我与您分享了根据 BQ25820更新的原理图

    我们在 PCB (模块和我们的 PCB)中都发现了相同的情况

    输入电压为29V  

    电池电压为26V

    更新了原理图  

    它看起来像是 BQ25820升压电池电压、并在输入端闪烁。

    没有任何更改在电阻器文件(软件端)所有值都在默认设置,只有硬件我们更改。

    我将尽快分享您的注册文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看随附的文件。

    我们移除了红色标记。

    我们放置的蓝色标记。

    R9、R1005、R1003我们放置了0E、位于底部。

    0E 位置的 R32-18K。  

    R12 0E 和 D1 15V 齐纳二极管位于底部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、engindi、

    我知道软件中没有发生任何变化、但 BQ25820还具有状态寄存器、可指示问题所在。 请发送寄存器信息。

    此致、

    Christian。