主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 EV2400
工具与软件:
在升压模式下使用 BQ25756时、我会遇到间歇性 I2C 通信故障。 该器件正在定制电路板中使用、由 STM32H7 MCU 控制。 仅当在升压模式下开始充电时、在降压模式下运行时才会发生该问题。
I2C 故障:
- 通信随机失败、出现任意丢失错误和超时。
- 故障偶尔出现、有时通信正常、然后再次出现故障。
- 在极少数情况下、器件会继续通过 I2C 响应、但从它读取的数据是不正确的(例如错误的寄存器值、不切实际的测量值)。
我已经测试了不同的 I2C 时钟速度、在各种速度下该问题仍然存在。 我还检查了故障寄存器、但未报告相关故障。
我猜该问题与影响 I2C 操作的开关瞬变有关。 升压模式下的 I2C 稳定性是否存在已知问题? 是否有任何建议的设计指南或缓解措施来提高升压模式下的 I2C 可靠性? 在器件"崩溃"的情况下、建议通过什么过程对其进行复位?
请告诉我您还需要哪些其他信息来提供支持。 我附上了 BQ25756连接的原理图