This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:温度 非常热。

Guru**** 2523140 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495363/bq25750-temp-of-acfets-and-batfets-are-very-hot

器件型号:BQ25750

工具与软件:

我设计了一个采用 BQ25750的50V/10A 充电器、并进行了充电。

但其中一个背靠背 ACFET (BATFET)被加热至120摄氏度。

我认为电流会流过 Q2和 Q4的介电二极管。

我想知道这种情况是否正常。

我将等待友好的回答。

~感谢您的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、张植

    感谢您在这方面的努力。 这种情况不正常。 我通过几个问题来帮助进行调试:

    • 您能将原理图发送给我吗?
    • 您能否向我发送 ACFET 和 BATFET 的数据表?
    • 当 ACDRV 处于导通状态时、与 BATSRC 相比、您能否测量 ACDRV 上的电压与 VAC 和 BATDRV 上的电压?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢你的评分

    我的第一个 BQ25750原理图如下所示。

     -输入: V50(50V)
     -输出: VSYS (50V/8A)
             VBAT (1A、充电电压高达50V)
      在原型测试中、测得 VSYS 为49.3V、Q2被加热至100 Celcius 以上。
      因此、所有电流都流经 Q2的寄生二极管。

    2. 4个 FET 均为 ISC025N08NM5LF2 (英飞凌)。

    3.我没有足够的时间进行调试、因此我将2`背对背 FET 块`改为2`理想二极管块`如下所示。


      更改后、我找不到任何压降、FET 发热。
      我没有第一个原理图中的 PBA、因此我现在无法衡量您的建议的任何点。

    我必须修改这个充电器、要使用 BQ25750的功能。
    理想二极管对于此充电器而言不是很好的解决方案。

    此致、

    J Won。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J Won、

    感谢您提供新信息。 我还有几个问题来帮助对此进行调试:

    • 当 ACDRV 导通时、您能否测量 Q2栅极与 ACDRV 相比的电压? 您还可以测量与 VAC 相比的 ACDRV 吗?
    • 您是否能够使用示波器测量 ACDRV 和 BATDRV?

    对于原理图、我有一些建议:

    • 我建议在 BATDRV 和 BATSRC 之间安装 DNP 低通 RC 滤波器。  如果您需要校准导通和关断时间、这将会有所帮助。
    • 我还建议在 Q8的栅极和 Q8的漏极之间安装一个 DNP 电容器。 这还有助于校准 FET 导通速度。
    • C17和 C22的 BTST 电容器需要为100nF。
    • 由于 VBAT 大于30V、因此您可能需要使用自动反向模式或使用外部电源路径解决方案。 这些大电池电压产生的浪涌电流可能非常大。

    我建议阅读 BQ25750电源路径传输的常见问题解答 、因为最大 VBAT 为49.4V。 来自50V 电源的浪涌电流可能非常大。

    此致、
    埃森·加洛韦