This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:如何获取 CBAK Cell 的化合物 ID?

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496478/bq34z100-r2-how-to-get-chem-id-for-cbak-cell

器件型号:BQ34Z100-R2
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEM

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们有一个新项目、客户将使用 CBAK 26650FS4电池。

目前、此电池在 TI 化合物 ID 数据库中未列出化合物 ID。 您能否建议在 TI bqStudio 中为 bq34z100-R2获取化学物质 ID 的过程?

我们是否应该将电池单元发送给 TI 进行表征、或者我们是否应该自行执行循环测试并将数据提交给 TI 以生成化学 ID?

期待您的指导。

此致、

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!

    此问题已分配、我们将立即予以解答。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    谢谢您让我知道。 我将等待响应。

    谢谢!

    乐在其中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!

    我首先建议使用 GPCCHEM 计算器、查看文档并提交所需文件、从而获得另一份您推荐使用 ChemID 的报告。 通常、如果您的 ChemID 小于3%的误差差异、则在系统中适用。 我在下面附加了一个示例、但不在您的应用中使用该示例。 如果您的 ChemID 的误差差异不低于3%、则需要联系当地的 FAE 代表获取电芯的 chemID。

    GPCCHEM 计算器:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    例如、请勿使用:

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    我将按照建议使用 GPCCHEM 计算器。

    谢谢!

    乐在其中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!

    感谢您的回复、无需回复此评论。

    谢谢!
    艾伦