This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:采用 TPD4E1U06DBV 芯片的 SMBus 保护

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495367/bq40z50-smbus-protection-with-tpd4e1u06dbv-chip

器件型号:BQ40Z50

工具与软件:

您好、德州仪器(TI)团队、您能否告诉我是否可以使用 TPD4E1U06DBV 保护 SMBus 线路? 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suslik:

    您可以将此器件用于 ESD 保护、但似乎您连接有误。 如果您按照下图操作、就可以明白为什么我相信、但我不对 TPD4E1U06DBV 产品负责、并会联系另一个 e2e 提出应用问题。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢、我等待澄清。 
    我是以这种方式连接的、因为我只需要其中的两个通道
    该芯片、我决定将未使用的芯片直接接地。
    您还能说明是否应该接地 
    是否已连接到 PACK-或者更好地连接到 BAT-?
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suslik:  

    接地端应该是 BAT-、因为它始终处于连接状态;对于 ESD 组件、它本身、您应该请求另一个 e2e 进行澄清。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答! 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suslik:

    没有担心,没有导致对这一趋势的反应。

    谢谢!
    艾伦