This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:并联多个转换器

Guru**** 2386490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821, TPS546E25, TPS546D24A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497150/tps54821-parallel-multiple-converters

器件型号:TPS54821
主题中讨论的其他器件: TPS546E25TPS546D24A

工具与软件:

我想谈谈并联多达六个 TPS54821降压转换器输出的可能性。 目标是为 FPGA 创建一个0.8V 48A 电源轨。 我会使用电路板上的 MCU 生成6个同步的200 kHz 时钟、这些时钟具有等相位分离、以便同步6个电源。 这是否可能顺利进行?

显而易见的问题、您可能就像、为什么我要这么做而不是选择更高电流的分量。 我正在为航天应用设计系统、但我使用已通过辐射测试的商业级元件、而不是使用昂贵的长交货周期元件。 TPS54821是具有充分辐射测试结果的最高电流电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我看着她  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    TPS54821没有电流共享功能、不能作为并联使用。 对于您的应用、请考虑 TPS546E25或 TPS546D24A。 它们具有可堆叠特性。 请查看 TI.com 上的数据表

    希望这对您有所帮助、

    谢谢!

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nancy:

    我知道 TPS54821没有 电流共享功能。 我问, 如果我尝试了,会发生什么? 它无法正常工作的原因有哪些? 感谢您提出备选方案、但由于我之前说过的原因、这些方案不起作用。

    谢谢!
    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    以下是两个主要原因。

    1. 输出电压的细微差异会导致高电流在稳压器输出引脚之间流动、可能损坏其中一个稳压器。

    2. 任何一个稳压器上电或掉电的延迟都会导致从有源稳压器反馈到无源稳压器

    谢谢!

    Nancy