请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01 工具与软件:
我不确定使用此电路板为下游器件供电时为什么会听到噪音。 我尝试了一切
-我认为这是一个接地问题,所以删除了所有的电线,现在只能用桶式插孔猪尾为一个板供电
-我还移除了电池,以消除任何问题的来源,只需使用 USB C 电源(最大45W)和 SYS 输出来改进我的下游。 每次开机时、我都会听到尖叫的声音。
-当我使用自己的电源适配器为我的负载供电时,从来没有发生过。
有人能帮忙吗? 我不知道我是否应该继续进行 测试