This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4501-SP:可调节偏置电流

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495652/tps7a4501-sp-adj-bias-current

器件型号:TPS7A4501-SP

工具/软件:

您好:

数据表列出了25°C 时 ADJ 偏置电流范围:典型值= 3uA 至最大值= 7uA。 然而、图13显示了25°C 和125°C 时温度与 ADJ 电流接近~1.5uA 小于3uA。  我知道电流仍然很小、但在执行 WCA 时会略有不同。  出于分析目的、以下哪项是 ADJ 偏置电流的更好表示、图13或表中的值?  谢谢你。

此致、

Joseph。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    图形表示一个单元、而电气特性表包含器件间差异和器件样本范围内的其他变化源。 电气特性最小/最大限值也应用了一些统计保护带、因此在这2个来源中、它们更加保守。  

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Sarah。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    关于这款 LDO、我还有一个问题。 我正在使用两个 LDO 为 uC 生成3.3V 和1.5V 电源轨、其中两个 LDO 均由同一个5V 电源供电。 根据 uC 上电要求、1.5V 必须在3.3V 电源轨之前上电、我想有几种选择:

    1 -使用1.5V 电源轨并将其连接到3.3V LDO 关断引脚、然后在3.3V 之前1.5V 导通。 但是、关断引脚输入范围为0.9V 至2V、这是否会导致3.3V 不完全导通或处于某些不确定状态?

    2-我想将 RC 电路连接到3.3V LDO 的关断引脚、而不是将1.5V 连接到3.3V 关断引脚。 因此、当5V 开启时、根据连接到3.3V 关断引脚的 RC 常数、1.5V 将在3.3V 之前开启。  SHUTDOWN 引脚是否预期在特定时间内从低电平转换为高电平、或者只是寻找尖峰保持电平?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Joseph、

    SHDN 引脚根据启用/禁用阈值是否已超过来运行。 它不是逐渐导通或关断。  由于最大 SHDN 引脚启用阈值可能高达2V、因此使用1.5V 输出来启用3.3V 器件会存在一定的风险、即在某些情况下3.3V 器件从未启用。 RC 方法可能是一种可行的替代方法、因为 SHDN 会考虑是否超过阈值。  

    根据您的设计目标和时间安排、您还可将TPS7H1121-SP 用作替代 LDO、以帮助简化设计。 除了软启动和电流限制功能、它还具有电源正常引脚。

    谢谢、

    Sarah