This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:最大输出电容限制

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498291/lmzm23600-maximum-output-capacitance-limits

器件型号:LMZM23600

工具/软件:

数据表显示了最大输出电容(例如、12Vout 时为200uf)、并说明了超过此值的一些后果。 使用中等 ESR 的大容量电容器、例如、在此限值下、数量为18m Ω? 或仅用于具有极低 ESR 的 MLCC?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     应计入具有低 ESR 的大容量电容。 如果您使用 ESR 范围为100m Ω 至1 Ω 的大容量电容器、这可能是安全的。  

    此致、

    Rahil