This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:IBB 配置说明

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497031/lmzm23600-ibb-configuration-explanations

器件型号:LMZM23600

工具/软件:

您好:

我们打算在 IBB 配置中使用该元件、我有几个问题:

  • 数据表中指出、反馈电阻器总和必须低于100k Ω。 但是、在 IBB pspice 仿真中、电阻器的总和远高于该值。
    这是否意味着该配置中存在特定特性? 我们的目标是从15V 电压产生-15V 电压、因此我的目标是49.9k 和3.57k。
  • 在应用手册中、您说应放置肖特基二极管、您是否对器件选择有任何建议的器件或约束?

此致、

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有任何关于这个问题的反馈?

    谢谢您、

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    对此表示歉意。  

    反馈电阻器要求仅适用于低于3V 值的输出电压。 由于您的输出电压设定点高于、因此您的值应该正常。 无论哪种方式、您都会使用小于100k Ω 的电阻器、因此也应该可以使用。

    就肖特基二极管而言、它仅用于防止电流从旁路电容器进入器件和电感器的低侧体二极管。 您只需确保肖特基电压额定值高于输出电压、并且电流额定值大于器件输出。 1-2A 应该没问题。

    谢谢您、

    Joshua Austria.