This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80 SHA-1兼容性和应用问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, SHA-256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497431/bq40z80-bq40z80-sha-1-compatibility-and-application-questions

产品型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他部件: SHA-256

工具/软件:

您好 TI 支持团队:

我们目前正在评估 BQ40Z80、并发现它支持 SHA-1身份验证。 之前、我们使用了 MAX17205、它利用了 SHA-256。 我们想问:

  1. BQ40Z80中的 SHA-1身份验证是否与 MAX17205中的 SHA-256身份验证兼容? 如果没有、那么从 MAX17205转换到 BQ40Z80的系统需要进行哪些修改?

  2. BQ40Z80中进行 SHA-1认证的典型用例是什么?

  3. 在 BQ40Z80中实施 SHA-1身份验证时、是否有任何具体的注意事项或最佳实践?

非常感谢您提供有关此主题的任何见解或文档。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们已收到您的问题、并将 很快回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    1.这个问题回答起来有点有趣,因为 SHA-1和 SHA-256身份验证只是一种处理信息以进行加密的方式。 尽管如此、 您无需对电池电量监测计加密侧进行修改、因为您唯一的选择是将物理电池设置信息从 MAX17205复制到 BQ40Z80。 需要完成的唯一信息是更新电池电量监测计之间的 MCU 通信。

    2- BQ40Z80中 SHA-1认证的典型用例为确保用户使用的是带有产品的正版电池组、这将阻止用户使用任何带有产品的电池组。

    3 -我想参考第15节。 实现 SHA-1的器件安全性

    谢谢您、
    Alan