请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-DEVICE-FW 主题:BQ78350中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
到目前为止、我还使用了 bq78350_R2。 现在、我已切换到 R3版本以在静止状态下使用平衡、但这不起作用。
文章中
读取到仅当电压没有变化时才进入休息模式。 使用 LFE 或锂离子电池时、充电过程结束后电芯的电压通常会下降。 如果我理解正确、这意味着 REST 函数仍然为0、因此静止时的平衡将不起作用。 但我需要尽快实现平衡。 有没有办法做到这一点?