This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-DEVICE-FW:在静止状态下进行平衡 bq78350R3

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497493/bq78350-device-fw-balancing-at-rest-bq78350r3

器件型号:BQ78350-DEVICE-FW
主题:BQ78350中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

到目前为止、我还使用了 bq78350_R2。 现在、我已切换到 R3版本以在静止状态下使用平衡、但这不起作用。

文章中  

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183962/bq78350-r1-bq78350-r1-firmware-update-to-r3

读取到仅当电压没有变化时才进入休息模式。 使用 LFE 或锂离子电池时、充电过程结束后电芯的电压通常会下降。 如果我理解正确、这意味着 REST 函数仍然为0、因此静止时的平衡将不起作用。 但我需要尽快实现平衡。 有没有办法做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix、

    此问题已分配、我们将立即回复。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是 R3固件版本中的一个公共主题。  

    请参考以下主题、看看它是否有帮助。

    阈值范围4.