请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25170 工具/软件:
您好的团队、
如果 TS 引脚用作充电使能、
启用和禁用阈值电压均为低值。
是否有办法将阈值设为0.8V 左右?

此致、
转到
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.