This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:未退出运输模式

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21061, TPS610333, TPS631000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497604/bq21061-not-coming-out-of-ship-mode

器件型号:BQ21061
主题中讨论的其他器件: TPS610333TPS631000

工具/软件:

e2e.ti.com/.../PATCH3_2D00_MCU-Schematic_2D00_4_2D00_5.pdf

请查看具有 BQ21061和无线充电 BQ51003YFP 的原理图。  
问题如下:

1.当我们提供5V 输入时、电路板开始升温

BQ21061不会从运输模式唤醒。

3.我们尝试使用电池为设备通电。 尽管器件不会发热、但 BQ21061仍然不会唤醒。

4.如果我们开始无线充电,电路板开始加热。

请先研究原理图、让我们知道解决问题的原因以及该怎么做?

此致

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、经过一些调试后、我们知道制造商使用 TPS631000代替 TPS610333。
    我们的几个器件变热、C34上的电阻(在新器件中为 aroung 1.2m Ω)显示为我们尝试供电的器件中为100欧姆。
    有什么想法 IC 被烧毁,以便我们得到它的改变,并可能恢复烧毁的碎片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    遗憾的是、很难诊断哪种 IC 可能被烧毁或损坏的根本原因行为。 看看列出的两个器件、尽管它们具有类似的封装尺寸、但它们没有非常相似的引脚排列、我无法准确地判断原理图可能如何导致 TPS631000的行为。  

    我建议更换 C34电容器、看看这样是否修复了正确 IC 的行为。 如果这样做不起作用、我建议单独更换 IC 并执行电路板交换、以隔离哪些仍在工作、哪些不工作。

    此致、

    Juan Ospina.